This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:推挽式 PWM 转换器设计

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28251, TL494, UCC28250, LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582896/tl494-push-pull-pwm-converter-design

部件号: TL494
Thread 中讨论的其他器件: UCC28250、UCC28251 LM5030

我们的旧设计基于 TL494。  我们需要设计 3 个推挽式转换器电源

VIN [18-34]工作温度范围为–55°C 至+125°C:  

1- 5V/22A  

2 - 28V/5A

175V/1A

请针对上述要求推荐新一代控制器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuppuswamy:  

    在推挽式转换器设计中使用 TL494 有什么问题? 此器件型号仍在量产中、不会很快停产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jhon Gomez

    感谢您的确认。 请阐明 TL494 是否支持设计和仿真器。 此外、我们希望将具有内置驱动器和同步整流功能的器件用于航空航天应用。

    请提供建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以为 PSPICE 模型和设计计算器参阅推挽式控制器(如 UCC28250)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们想考虑在推挽配置中使用 UCC28250/UCC28251 、请提供应用手册。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuppuswamy:  

    您仍然可以使用具有 PSPICE 模型的 LM5030。  

    您可以参阅 以下 LM5030 应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/snva553/snva553.pdf?ts = 1762364531756 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢、

    John