This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43603:自举电容器

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584148/lm43603-bootstrap-capacitor

器件型号: LM43603

您好的团队、

建议将自举电容器设置为 0.47uF。
是否可以使用容值更大的电容器(如 1uF)来实现自举?

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    I 1uF 可能太大、使器件无法正确充电。

    您应保持在标称 0.47uF 值的+/–20%至+/–30%范围内。

    谢谢