This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517:是否有任何适用于双管正激式电源解决方案的驱动器 IC? 输入电压范围:175V 至 265V、无 PFC、输出:24V/10A

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583760/ucc27517-are-there-any-driver-ics-for-dual-tube-forward-power-supply-solutions-input-voltage-range-175v-265v-without-pfc-output-24v-10a

部件号: UCC27517
主题: UCC27714 中讨论的其他器件

是否有任何适用于双管正激式电源解决方案的驱动器 IC?

输入电压范围:175V 至 265V、无 PFC、输出:24V/10A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonyx:

    如果双管正激式转换器是您的意思、UCC27714 可用于 2 晶体管正激式配置。  


    来自 UCC27714 数据表:“在硬开关半桥、硬开关全桥、半桥和全桥 LLC、相移全桥、 2 晶体管正激式 、顶部功率 MOSFET 和 IGBT 开关的源极和发射极引脚以电压动态变化的节点为基准;也就是说、不以固定电势为基准、因此在这些拓扑中需要浮动驱动器器件。 UCC27714 是一款高侧和低侧驱动器、专用于离线交流/直流电源和逆变器。 高侧是一个浮动驱动器、可以使用自举电路有效偏置、并且可以处理高达 600V 的电压 该驱动器包括启用和禁用功能、只要 HBHS 高于高侧的 UVLO、就可在 100%占空比下使用。“

    但是、峰值电流只有 4A。  

    谢谢、

    Annabelle