Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: BQ40Z50
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件
即使系统满足所需条件(无负载,无充电器,无 SMBus 活动)、BMS 也不会自动转换到睡眠或关断模式。
当前配置(来自数据闪存设置)
关断部分
| 参数 | 数据值 | 人员 |
|---|---|---|
| 关断电压 | 1750 | mV |
| 关断时间 | 10. | s. |
| IO 关断延迟 | 1. | 250ms |
| IO 关断超时 | 8. | 250ms |
| PF 关断电压 | 1750 | mV |
| PF 关断时间 | 10. | s. |
| PS 关断电压 | 2500 | mV |
| PS NoLoadResCap 阈值 | 0 | mAh |
| 充电器存在阈值 | 3000 | mV |
睡眠部分
| 参数 | 数据值 | 人员 |
|---|---|---|
| 休眠电流 | 100 | mA |
| 总线超时 | 5. | s. |
| 电压时间 | 5. | s. |
| 当前时间 | 20 | s. |
| 唤醒比较器 | 00 | 十六进制(±5mV 阈值) |
发货部分
| 参数 | 数据值 | 人员 |
|---|---|---|
| FET 关断时间 | 10. | s. |
| 影响 | 20 | s. |
| 自动发货时间 | 2. | 最小值 |
断电部分
| 参数 | 数据值 | 人员 |
|---|---|---|
| 超时 | 30 | 最小值 |
-
电池包电流 降至 0A(通过 bqStudio 确认)。
-
OperationStatus () 显示了器件保持在正常模式。
-
OperationStatus ()【睡眠】 和 OperationStatus ()[SDM] 位从不设置为 1。
-
即使超过后也是如此 自动发货时间(2 分钟) 和 断电超时(30 分钟) 、设备将继续消耗正常运行电流。
-
在空闲后重新连接负载时、电池包会立即开始提供电流、指示 FET 从未关断。
-
即使睡眠电流设置为 10mA 或 100mA、相同的问题仍然存在。