This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51770EVM-HV:如何返修 LM51770-HV EVM 以获得 60V 输出

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584113/lm51770evm-hv-how-to-rework-the-lm51770-hv-evm-for-60v-output

器件型号: LM51770EVM-HV
主题: LM51770 中讨论的其他器件

有两个问题:

1.为什么在 EVM 上选择 22uH 的电感值? 该计算工具建议使用低于 5.7uH 的值。

image.png
2.如果我希望 EVM 输出 60V/4A 电流,我应该做什么修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    该 EVM 还支持更高的输出电压。

    由于高电压的安全原因、EVM 默认不支持该功能。

    因此、对于更高的电压输出、您需要进行一些焊接、并应确保在工作电路电压高于 50V 时具有正确的环境和鉴定。

    在这种情况下、只需调整 FB 分压器以获得 60V 输出。 EVM 能够通过 MSOFET 和电容器额定值支持该功能。

    此致、

     Stefan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为电路参数降额应支持更高的输入电压。 为什么 EVM 指示最大输入电压为 48V? 如果我的输入为 54V、我还应考虑其他哪些因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    如前所述、该电路板旨在支持高达 LM51770 最大值的输入和输出电压。

    由于我们不测试电路板的电压是否高于 48V、也无法确保用户遵循所有在 50V 以上电压下工作所需的安全标准、因此我们不规定将 EVM 用于更高的电压。

    此致、

     Stefan