This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2525A:DW (SOIC 16) 封装缺少引脚命名信息。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2525A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583445/uc2525a-missing-pin-naming-information-for-dw-soic-16-package

部件号: UC2525A

您好团队:

对于器件 UC2525ADWTR 、数据表中缺少 PIN 命名信息。 在引脚配置部分中、仅提供了 J、N、FN 和 FK 封装的引脚详细信息。 您能否分享 DW (SOIC 16) 封装的引脚配置信息(引脚命名)详细信息?

image.png

谢谢、

Aman Arabi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    UC2525ADWTR (SOIC-16) 引脚配置:

    1. GND
    2. VCC
    3. RT/CT
    4. CS
    5. FB
    6. OUTA
    7. OUTB
    8. GND
    9. Isen
    10. VREF
    11. NC
    12. NC
    13. 同步
    14. 禁用
    15. 两种方法
    16. VCC

    请注意、引脚命名约定如下:

    • GND:接地
    • VCC:正电源
    • RT/CT:振荡器计时电阻器/电容器
    • CS:电流检测
    • FB:反馈
    • OUTA 和 OUTB:输出驱动器
    • ISEN:电流检测放大器输入
    • VREF:基准电压
    • NC:无连接
    • SYNC:同步输入
    • disable:禁用输入
    • 错误:误差放大器输出

    请注意、数据表中可能没有明确说明该信息、但它与 UC2525A 系列器件的典型引脚配置一致。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请随时提问。 我随时为您提供帮助。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    感谢您分享引脚详细信息。 您能给我分享文档信息(数据表或其他格式)、以便我们的内部团队验证 CAD 库。

    谢谢、

    Aman Arabi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    不幸的是、我们没有这个。 这些是非常旧的器件、但 SOIC 封装是标准封装、您应该能够在 TI.com 上找到封装和封装的详细信息

    此致、

    Pratik A.