Other Parts Discussed in Thread: BQ25756
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ25756
大家好、E2E 专家:
我有一个由 BQ25756 充电的电池组。 我通过施加 48 伏电压为其充电、在硬件/软件设置下、预计它会达到约 30 伏的充电电压。
我注意到、如果我手动提前停止充电(例如在 24 蓄电池电压下)、则蓄电池似乎处于反向模式? 测得的芯片输出电压约为 30 伏。 在发生此充电之前将 EN_REV 设置为 0、未被触摸、我还在充电期间读出该寄存器以确保没有发生任何情况、所有位都像我设置的一样读数为 0。
更有趣的是、如果我将 EN_PFM 位保持为 1、则似乎不会发生该反向电压。
有什么想法吗?