This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:TPS552882QWRPMRQ1 输出电压不稳定性

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581436/tps552882-q1-tps552882qwrpmrq1-output-voltage-instability

器件型号: TPS552882-Q1

您好团队:

我们使用的是 TPS552882QWRPMRQ1 降压/升压稳压器。 输入电压范围 3.3V 至 4.2V 、预期输出为 3.8V (3A)

但是、我们观察到器件上电时输出不稳定、输出电压会发生变化、在某些情况下、输出电压会变得恒定 4.8V、而不是 3.8V

您能帮助我们分析并解决这个问题吗?

此致、

Amit

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请给我一些时间进行检查。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    感谢您的答复。

    请找到原理图的图像。

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    您能否测试 SW1 和 SW2、Vout 波形?

    它可以帮助我们确认不稳定问题。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    好的、我们将进行测试。

    在使用之后 1 µH 电感器 、我们观察到 输出电压不稳定性、噪声和发热问题 。 之后更改输出电压 4.7 µH 、输出电压变得稳定。 请您确认是否存在 电感值会影响稳压器的性能

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    是的、1uH 会使环路不稳定、电感器电流纹波也过大。

    我们建议使用 4.7uH 电感器。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    感谢您的答复。

    但是、根据 Webench 仿真 建议的电感值为 1 µH 。 您能否确认是否可以使用 4.7 µH 代替电感器?

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我觉得很舒服。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Colin。

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    下面我们观察到、如果在 5 到 10 分钟 IC 发热且输出不稳定后持续使用 1A 负载。

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    EVM 在 1A 负载下是否稳定工作? 如果是、请将驱动电阻器从 10 Ω 减小到下面标记的 1 Ω。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Colin。

    将进行更新和检查。

    此致、

    Amit