This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54218:TPS54218/TPS54218A 延续了哪个裸片版本?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582296/tps54218-which-die-revision-was-carried-forward-for-the-tps54218-tps54218a

器件型号: TPS54218

我们目前已加载并使用 TPS54218A 器件、但需要订购更多器件、看起来只有 TPS54218 仍处于活动状态。  根据 E2E 论坛上的另一篇文章、创建了“A"版本“版本来区分 2 个不同版本的“器件“(指裸片?)。  我认为我们是需要“A"版本“版本的客户之一、该版本纠正了“非 A“版本的噪声敏感性问题、该问题在低温温度、轻负载和接近最大值的 Vin 下发生

那么、我的问题是、目前正在使用哪种设计?  如果我今天订购 TPS54218 器件、我会得到纠正噪声灵敏度问题的 A 版本、还是得到仍有问题的非 A 版本?

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    无论 A 或非 A OPN 如何、今天发货的物料都随修订的芯片一起提供。

    我们的产品系列中有很多新器件。 是否要改用新器件进行较新的项目?

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了确认- “修订后的芯片“意味着没有噪声灵敏度问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    您能给我参考 E2E 帖子与您在这里提到的噪声灵敏度问题吗?

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、它未在 E2E 中。  E2E 论坛具有以下帖子:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055753/datasheet-of-tps54218arter?keyMatch=TPS54218A&tisearch=universal_search

    然后、在我们公司的文档中、可以看到:

    此图仅适用于“A"芯“芯片版本、即
    校正了“非 A“芯片版本的噪声灵敏度问题
    和/或高输入电压下发生的事件。

    因此、它就是这样...

    有一个原始的裸片。

    则出现了修订版本。

    然后我们(和其他人?) 遇到了这两个版本中的一个问题。  当时、TI 创建了“A" VPN“ VPN 来区分裸片 、以便像我们这样的客户可以订购没有灵敏度问题的器件。  我们在 2015 年 8 月加载了 A 版本、以确保我们获得了可正常工作的版本。

    问题:我不知道“A"是“是哪个版本、原始版本还是修订版本、以及 TI 是坚持使用修订版本还是返回到原始芯片版本。  我所知道的是、我们的系统中加载了 A 版本、因为这是一个有效的版本。

    如果您有关于 A 与非 A 版本的任何信息、例如不同的运行特性或不同的芯片标识、这些信息可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    发布的原始 TPS54218 有勘误表“PH UNSTRICK- at Light Load/Low Temp and High Input Voltage“。 我想您是指这一点。 如果是、 修订后的芯片修复了此勘误表。

    谢谢、

    Febin