This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561243:请求详细的 EN 引脚齐纳二极管特性–TPS561243

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS561243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581108/tps561243-request-for-detailed-en-pin-zener-diode-characteristics-tps561243

器件型号: TPS561243

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在从事使用 TPS561243 降压转换器的设计、因此需要有关连接到使能 (EN) 引脚的内部齐纳二极管的详细信息。

具体来说,我想知道:-确切的齐纳电压和容差。 -允许通过齐纳二极管的最大电流。 -功率耗散限制。 -在击穿条件下的动态电阻或任何相关的电气特性。

我们的理解是指定的使能下拉电流 1uA 将有所不同如果 VEN = 3 至 5V 是正确的理解吗?  

该信息将有助于确保正确确定电阻大小并在应用中可靠运行。 感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Berose:

    我们将检查广告、然后再回来。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Berose:

    我们与 Design Guys 保持联系、一旦他们做出响应、我们将回复您。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Berose:

    在数据表中、明确提到了上拉电阻值(100k Ω)。

    抱歉、我们无法分享齐纳二极管的内部细节。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    如果使能引脚电压 ( V_EN ) 超过 1.5V 时、下拉电流 ( I_EN ) 不是固定在 1µA —它变成可变的?

    例如、何时 V_EN = 4.5V 、内部齐纳二极管尝试将电压钳制在 2V 左右、导致下拉电流约为 167µA  

    此行为证实了这一点 I_EN 随着 V_EN 的升高而增加 ,由于内部齐纳调节是理解正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Berose:

    如果 EN 引脚值将为 1.5V、则齐纳二极管不会进入击穿状态、是的、下拉电流不会是固定的。

    I_EN 随着 V_EN 电压的增加而增加。

    此致、

    Manish