This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84338:Webench 和 Datatheet 之间的输出电压范围

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM84338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572164/tpsm84338-output-voltage-range-between-webench-and-datatheet

器件型号: TPSM84338

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPSM84338、并且有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我使用 Webench 创建了一个 24Vin、15Vout 3A Fsw 1MHz 设计。
它的工作似乎没有任何问题。
不过、在数据表的第 16 页、表 6-3。 开关频率与输出电压间的关系、它规定输出电压受开关频率限制。
当在 24Vin 下使用 FSW 1MHz 时、Vout 范围为 1.5V 至 6V。
24Vin 和 Fsw 1MHz 的 15V 输出是否有任何问题?

e2e.ti.com/.../TPSM84338-24Vin15Vout3A1MHz.pdf

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinchi:

    关于表 6-3、我们不能确定范围的确定方式。

    让我在内部与团队核实、然后重新回到这个问题上。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    输出电压范围由 IC 的内部设计决定、可实现更好的稳定性。 请遵循数据表中的建议范围以避免稳定性问题。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Usha、

    感谢您的答复。

    输出电压范围由 IC 的内部设计决定、可实现更好的稳定性。 [/报价]

    根据上面附加的 webench 结果、相位裕度为 63.986 度、我认为这足够了。

    您能告诉我们您 关心的是什么问题吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    在电路板中进行健全性检查、然后继续。 但建议遵循数据表规格、以避免任何未知问题。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Usha、

    感谢您的答复。

    我会要求客户仔细检查他们的状况。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Usha、

    客户希望在客户条件下使用 1.6MHz。(24vin 15Vout 3A)

    这是数据表中的建议条件。

    但是、它无法使用、因为在 Ta(80 度)时 Tj > Tjmax。

    客户需要考虑使用较低的开关频率。  

    当开关频率较低时、

    输出电压范围由 IC 的内部设计决定、可实现更好的稳定性。 [/报价]

    为了评估稳定性、
    我想让它们检查增益相位和负载瞬态特性。

    如果有任何其他参数需要客户检查、请告知我。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    是的、请检查瞬态下的波特图并继续。

    此致、

    Usha。