This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5190-Q1:VCC UVLO 阈值

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5190-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583562/lm5190-q1-vcc-uvlo-threshold

器件型号: LM5190-Q1

尊敬的团队:

我使用 LM5190-Q1 EVM 测试了 VCC UVLP 阈值、则当 VIN 设置为~3V 时、VCC 将启动。 但根据数据表、VCC UVLO 上升阈值为 4.8V(典型值)、4.65V (min)、远高于我的测试结果 (3V)。 您能解释一下为什么 EVM 测试和数据表规格不同? 谢谢你。

 

此致、

Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu:

    假设没有对 EVM 进行修改、您的 Vin 与 IO 是什么?

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:

    是、对 EVM 没有任何修改、VIN 连接到电源、通过 电压表测量的 VIN 电压。

    此致、

    Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu Song:

    施加的输入电压是多少?负载电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu Song:

    我们要了解一下、VCC 上升阈值意味着-->当 VCC 电压超过 4.8V 时[ EN 引脚为高电平] 、软启动序列开始。

    当输入电压低于 VCC 设定点电平时、VCC 电压会跟踪 VIN 减去一个小压降。

    如果这样无法回答您的问题、请证明 VCC 和 Vin 并返回给我们。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:

    因此、VCC  上升阈值不适用于 VCC 启动、而适用于降压控制器软启动、是正确的吗?  根据我的测试结果、VCC 在 VIN 达到 3V 时具有输出。  

    此致、

    Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu Song:

    如前所述、当 VCC 达到 4.8V (EN=HIGH) 时、软启动序列开始。  

    如果没有准确的 Vin、VCC 电压电平或波形信息、很难进一步评论。 建议您浏览数据表。

     此致

    Arpita