This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070EVM:UCC28070 OCP 无法保护

Guru**** 2770545 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583888/ucc28070evm-ucc28070-ocp-cannot-protect

器件型号: UCC28070EVM
主题中讨论的其他器件: UCC28070

尊敬 的先生

我调整了 OCP、但发现它无法正常工作。 CSA 和 CSB 电压已达到 4.x

要加入 OCP、我还需要满足哪些其他条件?

此外、在 OCP 操作期间、它会自动恢复还是锁存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    UCC28070 中没有 OCP 故障、存在峰值限制特性。 它会通过拉低栅极驱动器电压将 CSA/CSB 引脚电压限制为 PKLMT 电压。   栅极驱动器中存在一些内部传播延迟、也可能会引入一些延迟、对于这种延迟、您可能会看到 CSx 引脚电压会超过 PKLMT 电压。 EVM 中设置的峰值限制电压约为 3.75v (Vrefmax 为 6.18)。 为了降低峰值电流限值、您可以通过调整分压器电阻器来尝试降低 PKLMT 引脚电压。
    谢谢
    Sanchayan