This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A21366:TS5A21366RSER 和 AMP;TPS259531DSGR 的晶圆尺寸和放大器;节点工艺 (nm) 信息

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583358/ts5a21366-wafer-size-node-process-nm-information-for-ts5a21366rser-tps259531dsgr

器件型号: TS5A21366

尊敬的 TI 团队:  

请帮助提供以下项目的晶圆尺寸和节点工艺 (nm) 信息。  

这适用于戴尔的新坞站项目。 谢谢。  

器件型号 IC PN 每个产品的用量 交货周期(周) 制造厂 制造厂 COO 节点处理 (nm) 晶圆尺寸(英寸)
118H0-004571-01 TS5A21366RSER 1. 10. ti CN、DE    
118H0-021424-01 TPS259531DSGR 1. 16 ti 美国    

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:  

    再添加一个项目需要您的帮助才能提供如下信息。 谢谢。  

    器件型号 IC PN 每个产品的用量 交货周期(周) 制造厂 制造厂 COO 节点处理 (nm) 晶圆尺寸(英寸)
    118H0-004571-01 TS5A21366RSER 1. 10. ti CN、DE    
    118H0-021424-01 TPS259531DSGR 1. 16 ti 美国    
    118H0-021606-01 TPS259480AYWP 1. 16 美国 美国    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yi Yi Chen:

    有些信息受保密协议限制、因此我无法在公共论坛上提供、 我可以提供晶圆尺寸信息。

    TS5A21366RSER - 200mm
    TPS259531DSGR - 300mm
    TS5A21366RSER - 200mm
    TPS259531DSGR - 300mm
    TPS259480AYWP - 300mm

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:  

    感谢您的答复。 我会将此信息传递给客户。 谢谢你。