This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22968:负载开关(电流限制功能)建议查询

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22968, TPS22950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579837/tps22968-load-switch-current-limit-function-recommendation-inquiries

部件号: TPS22968
主题中讨论的其他器件: TPS22950

您好、TI 专家

客户正在查看带有负载开关的 TPS22968、但他们希望使用具有类似规格和电流限制功能的负载开关。

我在 TI.com 上查看过、但似乎除了 2 通道负载开关的 0.2A 之外没有电流限制类型。

我将在 Micro SD 卡电路侧使用它、但我认为电流应该约为 1.4A、但如果 2 通道负载开关中没有产品线、是否有可以替换为另一器件的器件? (EX_EFUSE……)

如果您有任何其他备选器件、请推荐它们。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    限流负载开关位于电子保险丝类别下。 请检查您是否找到合适的产品。

    您还可以查看 TPS22950、该 TPS22950 具有通过外部电阻器设置电流限制的配置。

    谢谢  
    Amrit