This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2894:不使用时如何连接 LINEOV 引脚和 LINEUV 引脚、以及 VREF 输出条件

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2891, UCC2894, UCC2893

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576579/ucc2894-how-to-connect-lineov-pin-and-lineuv-pin-when-not-using-and-vref-output-condition

器件型号: UCC2894
主题中讨论的其他器件: UCC2893、UCC2891

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 UC2894、有三个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

(1) 我不打算使用 UCC2894 的 LINEOV 和 LINEUV 引脚。

请建议如何处理这些引脚。

例如、以下方法是否可以接受?

-将 LINEOV(引脚 16)短接至 GND(引脚 6)和 PGND(引脚 11)(恒定阈值电压低于 1.27V)。
-将 LINEUV(引脚 15)短接至 VREF(引脚 4)(恒定阈值电压高于 1.27V)。

(2) 当 VREF 超过启动阈值电压 (13.2V max) 时、VDD 是否输出 5V?

或者、仅当 LINEUV 高于 1.27V 阈值且 LINEOV 低于 1.27V 阈值时、VREF 输出才会出现 5V 吗?

(3) 我知道、为了同步多个 UCC2894、50ns 或更高的外部时钟信号是 SYNC(引脚 5)的输入。

是否可以将一个 UCC2894 作为主器件、而其他作为从器件(使用主器件的时钟运行从器件)?

另外、我知道同步信号的频率需要高于自振荡频率。 它需要多高?

是否有任何文档包含使用同步功能的外设电路图示例?

ーーー μ s

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576579/ucc2894-how-to-connect-lineov-pin-and-lineuv-pin-when-not-using-and-vref-output-condition

    (1) 我不打算使用 UCC2894 的 LINEOV 和 LINEUV 引脚。

    请建议如何处理这些引脚。

    例如、以下方法是否可以接受?

    -将 LINEOV(引脚 16)短接至 GND(引脚 6)和 PGND(引脚 11)(恒定阈值电压低于 1.27V)。
    -将 LINEUV(引脚 15)短接至 VREF(引脚 4)(恒定阈值电压高于 1.27V)。

    [/报价]

    是的、这是可以接受的。 如果您不使用 LINEOV 特性、您可以考虑使用 UCC2891 或 UCC2893、它们在此引脚上集成了高压启动功能。

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576579/ucc2894-how-to-connect-lineov-pin-and-lineuv-pin-when-not-using-and-vref-output-condition

    (2) 当 VREF 超过启动阈值电压 (13.2V max) 时、VDD 是否输出 5V?

    或者、仅当 LINEUV 高于 1.27V 阈值且 LINEOV 低于 1.27V 阈值时、VREF 输出才会出现 5V 吗?

    [/报价]

    当 VDD 超过 启动阈值电压时、VREF 输出 5V。  这是因为 VREF 也用于 为内部块供电。  

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576579/ucc2894-how-to-connect-lineov-pin-and-lineuv-pin-when-not-using-and-vref-output-condition

    (3) 我知道、为了同步多个 UCC2894、50ns 或更高的外部时钟信号是 SYNC(引脚 5)的输入。

    是否可以将一个 UCC2894 作为主器件、而其他作为从器件(使用主器件的时钟运行从器件)?

    另外、我知道同步信号的频率需要高于自振荡频率。 它需要多高?

    是否有任何文档包含使用同步功能的外设电路图示例?

    [/报价]

    我会回到您的身边。  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的答复。

    我分享了您的答案 (1) 和 (2)。

    关于 问题 (3)(同步多个 UCC2894)、我们期待您的建议。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我仍然期待着等待关于问题 (3) 的建议。

    请尽快答复。

    客户还有一个问题 (4)。

    您还能提供建议吗?

    [报价 userid=“259604" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576579/ucc2894-how-to-connect-lineov-pin-and-lineuv-pin-when-not-using-and-vref-output-condition/6073230

    (3) 我知道、为了同步多个 UCC2894、50ns 或更高的外部时钟信号是 SYNC(引脚 5)的输入。

    是否可以将一个 UCC2894 作为主器件、而其他作为从器件(使用主器件的时钟运行从器件)?

    另外、我知道同步信号的频率需要高于自振荡频率。 它需要多高?

    是否有任何文档包含使用同步功能的外设电路图示例?

    [/报价]

    (4) 我想同步 10 至 20 UCC2894。
    如果有合适的电路配置或方法、敬请告知。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    这只是一个提醒、客户期待等待您的回答。

    如果您能紧急回答问题 (3) 和 (4)、我们将不胜感激。

    感谢您的大力帮助。

    此致、

    Shinichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “(3) 我知道、为了同步多个 UCC2894、50ns 或更高的外部时钟信号是 SYNC(引脚 5)的输入。

    是否可以将一个 UCC2894 作为主器件运行、而另一个作为从器件运行(使用主器件的时钟运行从器件)?“

    是的、只要主频率设置为快于 其他器件的已编程振荡器频率、就可以执行此操作。

    “另外、我知道同步信号的频率需要高于自振频率。 “那你想怎么样?“

     数据表中没有列出具体数值。 超过 10kHz 应该没问题。

     很遗憾、 TI 没有关于此控制器同步的文档或应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的答复。

    我与客户分享了您的答案。

    您能否就问题 (4) 提供建议?

    [引用 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576579/ucc2894-how-to-connect-lineov-pin-and-lineuv-pin-when-not-using-and-vref-output-condition/6083028 ](4) 我想同步 10 到 20 UCC2894。
    请告诉我是否有合适的电路配置或方法。

    可以同步连接多少个 UCC2894?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:  

    可以 同步运行的器件数量没有限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi