This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25948:TPS259480AYWP CB 报告和放大器;CB 证书

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580825/tps25948-tps259480aywp-cb-report-cb-certificate

器件型号: TPS25948

尊敬的 TI 团队:  

 

请帮助提供 TI#TPS259480AYWP 的 CB 报告和 CB 认证。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yi Yi Chen

    您能否请您的 FAE 通过邮件与我联系、因为这不能在公共论坛中共享

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:  

    感谢您的答复。 我将让艾睿中国 FAE 处理该请求。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:  

    我们已请求 Arrow-CN 的 FAE cickey.xu@arrow.com 对以下各项应用 CB 测试报告和 CB 认证。  

    您能否帮助检查他是否已提交请求? 这有点紧迫、因为我们的项目能够达到 MP。 谢谢。  

    TI#TPS259531DSGR-----需要 CB 测试报告

    TI#TPS259480AYWP--需要 CB  测试报告和 CB 认证

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yi Yi Chen  

    你可以让你的 FAE 给我发邮件  

    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:  

    请提供您的电子邮件地址。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yi Yi Chen

    你可以给我的名字到 FAE 和他们有访问我的邮件地址.

    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:  

    Arrow 的销售: derek.liu@arrow.com 和 FAE cickey.xu@arrow.com 无法在系统中访问您的邮件地址。  

    请尽快将以下各项 CB 测试报告和 CB 证书发送给他们吗?

    现在已经过去了三天、新项目需要这些数据来下单。 谢谢。  

    TI#TPS259531DSGR-----需要 CB 测试报告

    TI#TPS259480AYWP--需要 CB 测试报告和 CB 认证

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yi Yi Chen

    我可以在这里为你分享 CB 证书,并告诉我,如果你有与我们的 NDA ,我可以分享你的邮件报告.  


    e2e.ti.com/.../US_2D00_31375_2D00_UL-_2800_1_2900_.PDFe2e.ti.com/.../7673.US_2D00_38317_2D00_UL.PDF


    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:  

    恐怕我们目前没有与 TI 签订 NDA。

    您能否分享您的 NDA 模板、以便我们可以相应地审查并签署? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yi Yi Chen


    您可以向 FAE 咨询

    我知道这会使流程变得缓慢、但在共享 CB 报告等重要文件之前、预计需要签订 NDA

    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:  

    TI FAE maka-luo@ti.com 无法访问您的 邮箱地址。  

    您能通过这封电子邮件与她联系吗? 谢谢。