This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55287:尝试选择降压/升压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55285, TPS61070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583070/tps55287-trying-to-select-buck-boost

器件型号: TPS55287
主题中讨论的其他器件: TPS55285TPS61070

您好:

我一直在尝试选择输入电压范围为 2.7V 至 14V、输出电压为 3.3V(电流为 2A 或 3A)的降压/升压 IC。 任何人都可以推荐该器件吗?

此致、
Jay Kacha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    感谢您联系我们。 TPS55285 可支持最小 2.4V Vin、但启动电压至少应为 3V。 电流正常。 请检查它是否适合您的设计。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin、

    感谢您的回复、我想知道是否有任何器件可用、因为此器件具有更高的电流容量、而我不需要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    到目前为止、TPS55285 是我们唯一需要满足电压和电流要求的器件。 TPS61070 可以满足 Vin 范围、但从我的测试来看、它只能在 2.7V 输入下输出 3.3V/1A。

    此致、

    木林