This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:已触发 BQ40Z50 FD/TD、但 XDSG 未生效

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583353/bq40z50-the-bq40z50-fd-td-is-triggered-but-xdsg-fails-to-take-effect

部件号: BQ40Z50

尊敬的 TI 团队:
 
你好。 当前情况是:我正在将 BQ40Z50 与单个电池配合使用、电池型号是 Sony US18650VTC6。
 
电流现象是在放电期间同时触发 FD 和 TD、但不能触发 XDSG、从而导致电池继续放电。
 
这是一个关键问题、我希望您能帮助我研究一下。
 
谢谢您、
 
Connor Chen

50_VTC6.gg.csv 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下在团队内进行审核。 同时、请附加与工程相关的任何.log/.gg/file。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    我已附上下面的<50_VTC6.gg.csv>。
    昨天进行调查后、我怀疑我可能误解了这一概念。
    当 FD/TD 被触发时、它是否只是一个警报而不触发 XDSG?
    它实际上是通过 CUV 触发 XDSG 吗?
    谢谢您、
    Connor.Chen