This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:关于选择 IC

Guru**** 2814155 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5025, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581006/ucc2897a-regarding-selection-of-ic

器件型号: UCC2897A
主题中讨论的其他器件: UCC28180UCC28250、LM5025、 LM5026、LM5034LM5030LM5033TL494

用于输入电压 70-120V 和输出 48V/250W 的交流 — 直流转换器。  我使用 UCC28180 的 PFC IC、因此对于 PWM、我可以使用 UCC2897 IC 或任何其他建议、请告诉我先生、我很期待正向拓扑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请问您所需的开关频率是多少?

    谢谢。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、频率介于 250kHz 和 400kHz 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的查询正在审核中。

    谢谢。

    此致、

    Adhvaidh