Other Parts Discussed in Thread: TPS552892EVM, BQ25750, TPS552892, BQ25750EVM, TPS4800-Q1
器件型号: BQ25750
主题中讨论的其他器件: TPS552892、TPS552892EVM、 TPS4800-Q1
尊敬的专家:
我正在设计一个电源模块、该模块包括电池充电 IC (BQ25750) 和降压/升压转换器 (TPS552892)、旨在通过 12V SMPS 或电池提供恒定的 12V 输出。
负载要求为 12V(对于 3A)。 电池的最大放电电流为 4A。 我已经遵循了 BQ25750EVM 和 TPS552892EVM 的设计。 使用的 MOSFET 与评估模块中提到的 MOSFET 相同。
- 寄存器 REG0x0C_REG0x0C_NVM Reverse_Mode_System_Voltage_Limit 寄存器 提及 VSYS_REV 用于设置反向模式下的系统电压调节。 如果我将其设置为 12V、是否会获得恒定的 12V 电压、而不管此时电池的电流电压如何? 如果是、我是否仍然需要 TPS552892 提供恒定的 12V 输出?
- 我想根据器件是导通还是关断来启用或禁用 BQ25750 IC 的输出电压。 我是否可以根据此要求从 BQ25750 启用输出电压? 我是否可以在 IC 中对 ACDRV 和 BATDRV 进行编程来实现这一点? 如果没有、则建议使用任何替代方法来实现此功能?
此致、
Marvin