This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6763:ISO6763DWR 的辐射

Guru**** 2618095 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO6763

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581509/iso6763-emission-for-iso6763dwr

器件型号: ISO6763
主题中讨论的其他器件: ISO1540

您好团队:

我们的一款产品中使用了数字隔离器 ISO6763DWR 和 ISO1540DR。
PCB 中有 4 个以上的每个 IC。

我们将对器件进行合规性测试。
您能提供这些 IC 的载波频率吗?
此外、是否有相应的发射图?

我们期待您的答复。

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    ISO6763DWR 的载波频率为 450MHz。 我将检查 ISO1540 设备的载波频率和发射量、并于明天晚些时候回复。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如前所述、ISO6763DWR 的载波频率为~450MHz。 ISO1540 是一款基于边沿的器件、因此没有内部振荡器。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaditya,
    感谢您的答复。

    您能否分享器件的辐射发射和辐射抗扰度图(如果可用)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sv、

    ISO6763DWR 的结果如下所示。 ISO1540 具有类似的 RE 结果、并通过了相同的 RI 电平。

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:
    感谢您的答复。

    ISO1540 是一款基于边缘的设备

    出于好奇心、您能解释一下吗?

    我期望  ISO154 是一款使用某种高频载波频率通过电流区域的器件、如 ISO6763DW 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SV 您好:  

    很抱歉混淆。 ISO1540 使用高频载波 (OOK)、其发射与 ISO6763 相似。  

    此致、
    Andrew