This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H6005-SEP:有关具有低侧电流检测功能的 TPS7H6005-SEP 的 PGND 连接的问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H6005-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579566/tps7h6005-sep-question-regarding-pgnd-connection-for-tps7h6005-sep-with-low-side-current-sensing

器件型号: TPS7H6005-SEP

我目前正在将 TPS7H6005-SEP IC 集成到我的项目中、希望阐明低侧栅极回路 (PGND) 的建议连接。
 
根据数据表、通过 PGND 引脚进行低侧栅极回路。 在我的设计中、我使用放置在低侧 FET 源极和系统接地之间的分流电阻器来测量电流。 将 PGND 直接连接到 FET 源会干扰此电流测量、因为 PGND 在内部连接到 AGND、而 AGND 对应于我的系统接地基准。
 
IC 将由 12V 电源供电、将 PGND 连接到低侧 FET 源极将在最大负载电流下产生约 11.8V 的电压。 但是、此配置会引起一个问题:输入 PWM 信号以系统接地为基准、而 IC 基准将连接到低侧 FET 源。
 
数据表显示 AGND 和 PGND 通过引脚 15 和 19 (AGND) 在内部连接、但不清楚 AGND 引脚 25 是否也在内部连接到 PGND。 您能否确认 AGND 引脚 25 是否可用作输入 PWM 信号的返回基准、以及它是否可以直接连接到系统地而不是低侧 FET 源极?
 
此外、敬请提出在包含低侧电流检测功能的配置中使用 TPS7H6005-SEP 的最佳方法的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    请允许我花一些时间来调查您的问题、并在此处回复您。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我已确认、AGND 引脚 25 不能用作输入 PWM 信号的单独基准回路、应与器件的其他 GND 引脚一起连接到系统 GND。

    对于这种配置、PGND 应连接到电流检测电阻的 GND 侧 (PCB/系统 GND)。 这种放置方式将从栅极驱动电压中减去电流检测电阻器上的压降、但如果该位置保持较小、则可能不会导致任何问题。

    您的设计是否采用单端拓扑? 如果是这样、 TPS7H5020-SEP 提供一个具有可调栅极驱动电压的集成栅极驱动器、因此可以提高栅极驱动电压以适应低侧电流检测电阻两端的压降。

    谢谢、

    Andy