This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5142:支持的采样频率确认

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5142, TAD5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583791/tad5142-supported-sample-frequency-confirmation

器件型号: TAD5142
主题: TAD5112 中讨论的其他器件

问题来了解此 DAC 的采样率。 我看到 48kHz 的倍数和约数是可接受的…  组件是否接受这些所列值之间的采样频率? 例如 60kHz 或 75kHz? 这适用于 32 位双通道模式。  

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    支持的采样率有一些摇摆空间、但不支持 60k 和 75k。  

    我在 EVM 上进行了测试、发现该器件在 48K 至 59K 的采样率之间工作、但在 60k 时工作不再起作用。 我还能够以 81k 至 88.1/96k 的采样率获得通过的信号、但不能超过 80k。 当采样率与给定的预期和支持的速率不同时、我们无法保证性能与数据表相匹配、但器件可以正常工作。 但它在 60k 或 75kHz 采样率下不起作用。

    如果您使用该芯片的软件控制版本 TAD5112、该器件具有可配置的 PLL、并可在 TAD5142 列出的这些支持频率之间以任何采样率工作。  

    此致、
    Mir