This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:支持时钟延展

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583749/bq25672-clock-stretching-support

器件型号: BQ25672

你(们)好

数据表略微提到了 I2C 时钟延展、但从本说明来看、不清楚 PMIC 是否可以发出延展请求、或者它是否仅与总线上可发出延展请求的其他器件兼容。

image.png

请告知 BQ25672 是否可以将时钟延展作为驱动器件发出。

此致、Vasyl。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasyl:

    遗憾的是、该器件不支持时钟延展。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    您意味着 BQ25672 不能发出自己的拉伸效果、对吧? 其总线上可能发出延展请求的其他器件呢? PMIC 对此是否正常?

    此致、Vasyl。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasyl:

    根据我的数字设计师、

    只要没有故障、我们的充电器就应该坐在那里等待。  我们有一个 1.5s 超时。

    此致、
    Jeff