This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74720-Q1:SW 引脚保持悬空以获得超低 IQ

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584587/lm74720-q1-sw-pin-leave-floating-in-order-for-the-lowest-iq

器件型号: LM74720-Q1

您好的团队、

客户希望将其用作 12V 电池和 EDLC 备用电源的 ORing。 他们有疑问。

关于 SW 引脚、如果他们没有将 SW 引脚连接到 OV 引脚、是否会出现任何问题? 当 EN 导通时、SW 似乎也导通、这似乎会提高 Iq。

此致、

Hayashi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi,

    如果不需要、它们可以将 SW 短接至 VS。

    此致、

    Shiven Dhir