This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845A:UC2845A 的压降

Guru**** 2933300 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2845A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584331/uc2845a-the-voltage-drop-for-the-uc2845a

部件号: UC2845A

您好、

我们将 UC2845A 用于反激式设计、现在输出电压有时会下降、我们检查我们的原理图并移除此电容器 C115、以便解决问题、请建议为什么 C115 导致压降、谢谢。

 

UC2845A.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

        UC2845A 反激式转换器中 COMP(补偿)引脚和 FB(反馈)引脚之间的电容器会在反馈环路的频率响应中产生零点、消除该电容器可能会通过防止特定类型的不稳定(称为环路振荡或次谐波振荡)来解决输出压降问题   。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratik:

    感谢您的支持;

      我们可以获取这些 差分数据、以及如何测试这些数据、是否有任何直观的现象波形? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    您可以参考基准测试中的这个波形

    此致、

    Pratik A.