This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:TPSM63603 在市场上可用

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM13630, TPSM65630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583085/tpsm63603-tpsm63603-availability-on-the-market

部件号: TPSM63603
Thread 中讨论的其他器件: TLVM13630、TPSM65620、 TPSM65630

亲爱的

我们对 IC in object 的项目非常感兴趣。

我们正在搜索具有以下特性的直流/直流降压转换器:

  • 3V<Vin<36V
  • Iout>1A
  • 保持最小
  • 集成电感器
  • 展频
  • 低 EMI 发射

因此、TPSM63603S 和 TPSM63603V3 满足所有这些特性。

你能给我们关于开始大规模生产的信息吗? 最终、是否可以使用 Preview IC 在我们的电路板上开始测试?

如果不能 yopu 建议一个替代?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我无法告诉您这些特定型号何时投入生产。

    不过、我相信您可以立即订购样片。

    您也可以查看 TLVM13630

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    感谢您的答复。 很遗憾、我插入了不正确的 PN。 我们主要对  TPSM65620 和   TPSM65630 感兴趣。 是否有有关这些 PN 的可用信息?

    我们可以购买预览组件并试用、但了解有关大规模生产的信息会很好。

    是否有引脚对引脚兼容的 PN(性能更低) 可用以在可用时具有实际的有效解决方案来替代 TPSM656x0?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我把这篇文章分配给正确的工程师。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Angelo、

    感谢您与我们联系并提供机会。  我咨询了我们的团队、 P65630SVCGR(TPSM65630SVCGR 的预量产版本)目前可在 TI.com 上找到。   

    我们将于今年 12 月中旬 RTM 主控器件 TPSM65630SVCGR(见下文重点介绍)。  该系列的其他产品将在 26 年第 1 季度至 26 季度内上市。

    希望这一点澄清。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    感谢您的信息。 我们可以订购预览 IC 并安装它们。  

    当然、我们将在 400kHz/600kHz/800kHz 开关频率下使用该 IC、以在 Vin=32V 或更高的范围内产生 3.3V、5V、12V 和其他 Vout。

    您能否为我们提供有关 IC 效率的更多数据、以便获取有关我们用例的更多信息?

    此外、您能否指明在  TPSM65630SVCGR 正式发布时要使用的引脚对引脚兼容但已发布的 PN(具有相同插座)?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Angelo、

    您可以获得 EVM 并在您的案例中直接进行评估吗?   此 EVM 具有可编程功能、可轻松生成三种输出电压。  

    抱歉、此系列尚没有 P2P 兼容器件。  如前所述、TPSM656x0 系列将从 12 月中旬到 2016 年第 1 季度逐一发布。 您可以考虑先使用 TPSM65630。 所有这些器件的效率相似、但其功率能力不同。  

    此致、

    好