This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:液体检测阈值

Guru**** 2813175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583761/tps25751-threshold-of-liquid-detection

器件型号: TPS25751

您好的团队、

客户对 USBC 插座产品的液体检测感兴趣。 但他们不知道液体检测的阈值是多少。 您有一些测量吗? 由于产品是桌面上的 USBC 端口、因此可能会暴露在水或液体中。 因此、他们需要将一个点设置为尽可能干燥。

您能否与客户分享一些数据?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hayashi,

    感谢您联系我们。  

     可以在液体检测配置 (0x98) 寄存器中配置液体检测阈值。 请参阅下图:

     

    根据您的硬件设计以及您希望电路板上的液体检测的灵敏度、阈值可能会有所不同。 为了获得更高的灵敏度、我建议增大高阈值并降低低阈值。 确保仔细检查 SBU 引脚上的“动态“状态电压、以确保不会意外地将阈值设置为超出正常工作范围。 例如、如果高阈值电压设置为 3.0V、但 SBU 线路上的模拟电压(无液体状态)实际上为 2.7V、则会导致 PD 检测到错误检测。  

    下面是 在 EVM 上启用 UART 输出并且 ADC 的读取结果打印在 UART 中的屏幕截图。  

    首先读取高电平测量值 (0xD9 = 3.08V)、然后读取 0xAF。 然后、低电平测量值 (0x00 = 0V) 在 UART 线路上输出。   

    如前所述、液体检测阈值的设置可以根据您的系统进行配置。 如有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢您、

    Katilynn