This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25186:仅在 VIN 上运行

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584176/bq25186-running-only-on-vin

部件号: BQ25186

嗨 Alec Lehman — 我们终于有实际的 PCB 和我正在调试.

我注意到、如果我仅插入 VIN (+5V) 且无电池、则 VSYS 仅为 2.4V 左右。

您能否解释一下为什么 VSYS 电压不会像插入电池时那样转到正常 3.8V。

 

 

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    当 VSYS 为 2.4V 时、您能否分享您的原理图和寄存器转储?

    是否仅在启用系统负载时才会看到此行为? 是否可以断开系统负载以确认在存在 5V 输入的情况下按预期调节 VSYS?

    当发生此行为时、查看 VIN、VBAT 和 VSYS 的示波器捕获也会有所帮助。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Alec、我们刚刚开始调试过程、所以我还没有该信息。 给电路板上电后、充电器的寄存器必须设置为默认值?

    那么、问题是在这种情况下、我可以只使用 VIN 而没有电池运行吗? 再次、我注意到在没有电池的情况下、VSYS 只会变为 2.4V、如果我插入电池、则 VSYS 看起来正常。

    我将尝试尽快获得寄存器信息。

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dan、

    是的、充电器寄存器将在 POR(下电上电)后设置为默认值。

    在这种情况下、VBUS、VSYS 和 VBAT 的示波器捕获有助于我们确定可能发生的情况。 您还能否确认 SYS 上是否有任何负载?

    此致、

    Wyatt Keller