This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843:UC1843 电流共享—我们可以将 COMP 引脚连接在一起吗?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575068/uc1843-uc1843-current-sharing-can-we-tie-comp-pins-together

部件号: UC1843

工具/软件:

您好、

是否可接受 直接连接两个 COMP 引脚

不会 两个 COMP 输出争用 (每个 EA 提供电流)?

我知道通常的建议是配置 从器件 EA 作为跟随器、但此处不存在(无法访问 V+)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandre:

    几年前、我在 E2E 上发现了一个类似的问题。 请参阅下面的链接:

    (+) UC1843:其中一个控制器的 COMP 引脚连接到另一个控制器的 COMP 引脚 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    谢谢。

    此致、

    Adhvaidh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adhvaidh:

    感谢您的答复。

    ~、我可以直接在 Vcomp 上施加外部电压?这对于提供 Δ V 0.8mA 的内部 EA 是安全的吗?
    此外、在这种情况下、应如何连接 VFB 引脚。 接地? 悬空?

    谢谢

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandre:

    请提供有关您的系统的更多信息。

    COMP 引脚是误差放大器补偿引脚。 将外部补偿元件连接到此引脚、以修改误差放大器输出。

    在这种情况下、应如何连接 VFB 引脚。 至地面?

    这取决于您的系统。 请参阅数据表中的第 7.3.4 节:

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adhvaidh:

    感谢你的帮助。

    更准确地说、在我的系统中、电压调节环路是在外部使用运算放大器作为外部补偿器来实现的。 (我不使用光耦合器)。 因此、未使用 UC1843 的内部误差放大器。

    在此配置中、我将外部误差放大器的输出直接连接到多个 UC1843 器件的 COMP 引脚。 这样、所有控制器共享相同的控制电压、从而允许在转换器之间共享电流。

    是否可以直接执行此操作(即从同一外部误差放大器输出驱动多个 UC1843 COMP 引脚)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandre:

    我正在研究这个。 我会尽快回复您。

    谢谢。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandre:

    对延误深表歉意、我们非常感谢您的耐心等待。  

    简而言之、是的、您可以  在 UC1843 上的“n"个“个编号的 COMP 引脚上使用外部误差放大器。

    确保 误差放大器规格与下面突出显示的规格匹配:

    需要注意的是、误差放大器应能够

    • 接收器:n * i (snk)
    • 资料来源:n * i (src)

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adhvaidh:

    感谢您的答复。 这对我有很大帮助。

    好极了

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、欢迎您的到来。

    此致、

    Adhvaidh