This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:在反相降压/升压模式下、LMR38020 需要多大的输入电容?

Guru**** 2619295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582834/lmr38020-how-much-input-capacitance-is-needed-for-lmr38020-in-inverting-buck-boost-mode

器件型号: LMR38020

您好:

我认为使用 LMR38020FDDAR 将+18V 反转至–18V、预期电流消耗约为 400mA(典型值)、850mA (max)。

在这种反相降压/升压配置中、您建议在 IC 的输入端使用多大的电容、特别是从 VIN(引脚 3)到 IC 接地引脚(引脚 1 和 DAP)的电容?

下面是电路原理图。

 

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    IC VIN 和 GND 引脚之间需要至少 4.7uF + 100nF。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    额定电容是 4.7uF 还是 36V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这通常是额定电容、但建议电容的额定电压为 100V 或最大输入电压的两倍、以免其降额太多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要谨慎选择关于标记电容和额定电压的总体建议、尤其是对于物理尺寸较小的电容器而言。 但同样,4.7 μ F 可能也不会刻在石头上。

    我们在最终设计中最终得到了 4.5 μ F(降额)。 所以我们应该很好。 感谢你的帮助。

    Tom