This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25770G:无法开始充电

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25770GEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583976/bq25770g-cannot-start-charging

器件型号: BQ25770G
主题中讨论的其他器件: BQ25770

 

 

尊敬的 TI 团队

我目前正在使用 BQ25770 为四节电池充电。 根据图中的寄存器配置、我发现充电不能正常。 这里有什么我没有注意的吗?

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    我认为您的充电电压 () 设置为 4.2V、该值太低。 如果是 4s、我们需要设置为 16.8V。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Charge Voltage() 写入 0X41A0。

    无论写入什么值、都无法对其充电、并且无法在电池端测量相应的充电电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议订购 BQ25770GEVM 并借助用户指南进行试用。  

    www.ti.com/.../sluud24