This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:使用 UCC21710 驱动 2 个并联 SiC MOSFET

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582336/ucc21710-driving-2-parallel-sic-mosfet-with-ucc21710

部件号: UCC21710

Hai TI 团队、我想了解在驱动 2 个并联 MOSFET 时的钳位电路连接情况。 我已经阅读了论坛、其中提到使用带钳位引脚的 PNP 晶体管、然后连接到栅极、钳位引脚上和晶体管(100 Ω)之前给出的电阻值(10 Ω)也可用于 UCC21710? 另外、如果 iAM 使用电流提升器、导通和关断栅极电阻放置在用于并联连接的 NPN-PNP 晶体管之后或之前? 如何 选择 R8?  

ucc21710e2e.jpg

此外、在进行布局时、我知道 IC 的初级和次级部分之间需要隔离栅(间隙)、但也需要使用 DC/DC 转换器吗? 在参考评估板设计中、TI 也做了相同的工作(使其成为单线)、但当涉及从同一驱动器 IC 并联到 MOSFET 的 2 个栅极时、使用 DC/DC 转换器隔离栅进行布局变得越来越困难、您能检查图像是否可以断开直流/直流转换器的隔离栅并这样覆铜? (IAM 使用 Vincotech 的内部并联半桥电源模块 30-EP232PB004ME01-PR09F07T)

 

此致

Hariprasad image.pngimage.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hariprasad、

    是的、CLAMP 引脚上的 10 欧姆电阻器有助于隔离并减慢钳位信号、使其不会产生噪声、并且 100 欧姆电阻器会限制进入晶体管的基极电流、以避免钳位引脚过载。 电阻器值应该有效、但您仍然应该确认并检查 MOSFET 产生的米勒电流大小。

    关于栅极电阻、栅极 导通和关断电阻器应放置在每个 MOSFET 栅极的 NPN-PNP 晶体管之后。  

    此外、我不能在附加的布局图像中制作组件。 您能否发送另一个带有标签的组件。

    此致、

    Muiz