This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:尽管具有负载配置、TPS25751 仍处于"PTCH"模式

Guru**** 2812625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25798, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583737/tps25751-tps25751-still-in-ptch-mode-despite-loading-configuration

器件型号: TPS25751
Thread 中讨论的其他器件: BQ25798、TPS25750

您好:

我们一直在使用 TPS25750 IC 和 BQ25798 来为电池充电。 最近、我们将产品更改为从不使用 TPS25751 的产品。 我们使用 USBCPD 应用程序自定义工具生成一个新的低区二进制文件、并通过微控制器将其编程到 EEPROM(与 TPS25750 上采用的方法相同)。 我们尚未对 PCB 进行任何更改、只是将 TPS25750 更改为 TPS25751。

但是、TPS25751 不会切换到“APP"模式“模式并保持在“PTCH"状态“状态。

我注意到在生成的.c 文件中、数组仍然命名为:
const char tps25750x_lowRegion_i2c_array[]

这不应该 tps25751x_lowRegion_i2c_array适用于 TPS25751 吗? 这可能是它无法正常工作的原因吗?

我附加了我的配置文件和 低区二进制文件。

LowRegionBinaryTPS25751 
configFileTPS25751.txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果要加载到 EEPROM、则需要使用 fullflash 二进制文件。   

    https://www.ti.com/lit/an/slvafl1/slvafl1.pdf#page=3

    这不是 tps25751x_lowRegion_i2c_array TPS25751 吗? 这可能是它无法正常工作的原因吗?

    编号 这只是命名约定、与内容无关。  

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    猜我错过了这个器件、并认为它应该像 tps25750 中那样运行低区。 EEPROM 大小为 32KB。 希望这就足够了。

    感谢您的快速响应!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我的理解是、当通过 I2Ct 从嵌入式控制器或 MCU 进行编程时、EEPROM 始终包含全闪存二进制文件和低区二进制文件。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有趣的是,我们只在 tps25750 上使用了低区二进制文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的反馈。   

    此致、
    Chris