This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38010:LMR38010:使用 LTC6908-1 实现外部同步

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR38010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584650/lmr38010-lmr38010-external-synchronization-using-ltc6908-1

器件型号: LMR38010

如何将 LTC6908-1 时钟输出连接到 LMR38010 RT/SYNC 输入?

我发现数据集图 8-5 误导或可能我不理解它。

如果我将 LTC6908-1 视为低阻抗源、则根据数据表、我需要 50R Rterm、但这意味着 LTC6908-1 必须提供 5V/50R = 100mA 电流、这是不切实际的。

如果我将 LTC6908-1 视为高阻抗源、那么它对我来说更有意义、因为我只需将 LTC6908-1 输出与位于 RT/SYNC 输入和 GND 之间的 RT 电阻器并联。 在这种情况下、如果我不适合 LTC6908-1、则需要 RT 电阻器、并且转换器使用内部时钟工作。 如果我适合 LTC6908-1 并且它工作正常,我正在评估它覆盖 RT 和转换器工作使用 LTC6908-1 频率。

如果安装了 LTC6908-1 但未通电、会发生什么情况? 我是否需要在 LTC6908-1 输出和 RT/SYNC 输入之间安装串联交流耦合电容器? 这将应对这种情况、但在正常运行中、RT/SYNC 会看到负电压、因为 LTC6908-1 输出信号将在 GND 周围振荡、因为交流耦合串联电容器。 然后、我会将 LMR38010 钳位二极管连接到 GND、因此还需要限制 LTC6908-1 输出电流。

原样。 我计划使用图 8-5 中的右侧图、只需将 LTC6908-1 馈送到 RT/SYNC、并在未安装 LTC6908-1 时将 RT 电阻器连接到 GND、作为回退场景。

有人可以澄清一下吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为 LTC6908-1 将充当高阻抗源、因此您可以将其直接与 RT 连接。 如果它未通电、则它应该断开、在这种情况下 RT 引脚只会看到 RT 电阻器。 因此、不需要耦合电容器。

    此致、

    Niranjan