This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51397A:5V 电源电路设计

Guru**** 2619975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584032/tps51397a-5v-power-supply-circuit-design

器件型号: TPS51397A

尊敬的 TI 团队:

我正在寻找一个输入约为 12V - 22V 的 5V - 10A 电源电路设计。 我找到了一个与我想做的类似的主题(链接如下)、但我还没有发现它已解决。 有人能回顾一下并给我一些反馈吗?

谢谢

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422690/tps51397a-voltage-drop-issue-when-increases-the-load?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS51397A#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luan、

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    感谢您的答复。

    我期待收到您的答复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luan、

    根据您的要求、此器件可以正常工作。

    您可以继续使用此器件。

    此致、

    Manish