This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5126:是否存在任何上电序列?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581856/lmg5126-is-there-any-power-up-sequence

部件号: LMG5126

您好团队:

由于我的客户在数据表中找不到上电序列、因此他们想仔细检查是否存在任何上电序列。 您是否还能检查预偏置(例如 Vin=12V/Vout=30V) 启动是否有问题。

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、

    上电序列尚未包含在数据表中、但它是正常的软启动序列。  

    不用担心预偏置启动。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    您能否进一步说明您提到的“正常软启动序列“?

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、  

    在软启动期间、该器件会以 SS 引脚电压或 ATRK 电压(以较低者为准)为基准调节误差放大器。  

    这将限制启动期间的占空比并使 Vout 逐渐上升。

    此致

    Moritz