This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000EVM:EN 和 MODE 引脚上的串行电阻器

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS631000EVM, TPS631000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584609/tps631000evm-serial-resistors-on-the-en-and-mode-pins

器件型号: TPS631000EVM
主题中讨论的其他器件: TPS631000

在 TPS631000EVM 板上、100k Ω 电阻器与 EN 和 MODE 引脚串联连接。

是否需要这些电阻器、或者 EN 和 MODE 引脚是否可以直接连接到 VIN 或 GND 网络?

我在 TPS631000 转换器的数据表中没有发现这样的要求。

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kasyan:

    这些 100kΩ 电阻器并非“必须具备“。  EN 和 MODE 引脚直接连接到 VIN 或 GND 网络。

    此致

    Lei