This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:我们是否有合适的降压/升压解决方案?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772, LM517701, LM51770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583671/lm51772-do-we-have-suitable-buck-boost-solution

器件型号: LM51772
主题中讨论的其他器件: LM517701LM51770

您好的团队、

我的客户在其应用中询问降压/升压解决方案。

下面是他们的要求。

我们需要降压和升压 IC、它们支持 Vin= 18~50.4V、Vout=28V / Iout=2A(恒定电流)、

我选择 LM51772、但客户是万不得已的独立解决方案。

因此、请告知哪一个更好的建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    我还认为 LM51772 是一个很好的解决方案。

    我不确定客户使用独立解决方案的含义。 您能帮助澄清一下吗?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    它们不需要 I2C、因为没有 MCU 可以对我们的芯片进行编程。

    因此、它们需要外部元件来设置输出电压和电流限制设置。

    请尽快告知。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    LM51772 还将独立工作 — 无 I2C。

    VOUT 和电流限制可由外部元件设置。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    顺便说一下、我也建议使用 LM517701、是否合适?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    确保 LM517701 和 LM51770 也正常工作。

    此致、

     Stefan