This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907-Q1:BQ76907 和 BQ76972 中的接触电阻和端子降级检测特性

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76907, BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584537/bq76907-q1-contact-resistance-and-terminal-degradation-detection-features-in-bq76907-and-bq76972

器件型号: BQ76907-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ76907BQ76972

您好、

我想检查是否是  BQ76907 BQ76972 器件包含任何用于检测的特性或诊断功能 电芯互连的接触电阻增加 或启用 早期检测到汇流条或端子衰减 (例如,由于腐蚀或机械连接不良)。

如果此类功能可用、请提供有关的更多详细信息 检测机制 推荐的测量方法 或任何 如电子书和应用手册 参考设计 与此功能相关?

感谢您的支持。