This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25137-Q1:PG 引脚结构

Guru**** 2619365 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25137-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580379/lm25137-q1-pg-pin-structure

器件型号: LM25137-Q1

尊敬的 TI 专家:

在 LM25137-Q1 中、您能帮助说明 PG 引脚结构是 OC 还是 OD 吗?

DS 中的描述未对齐。

BTW、默认情况下、它在 PG 引脚上是否有任何内部 PD?  可能是 100 千欧?

谢谢你。

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan

    它是开漏结构。

    BTW、默认情况下它是否在 PG 引脚上有任何内部 PD?  可能是 100 k 欧姆?

    不需要、您将需要外部上拉电阻  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhakare、

    明白。

    1.您能否将这一点反馈给文档团队并调整 DS 中的描述? OC -> OD。

    2.我们知道我们需要在 PG 引脚上有额外的 PU、但只想确认 IC 上是否存在任何潜在的 PD。

    没有、我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan

    Ould 您向文档团队反馈了这一点并调整了 DS 中的描述? OC -> OD[/报价]

    没问题

    [报价 userid=“469976" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580379/lm25137-q1-pg-pin-structure/6086792

    我们知道我们需要在 PG 引脚上提供额外的 PU、但只需确认 IC 上是否存在任何潜在的 PD。

    没有、我是对的吗?

    [/报价]

    对、没有任何问题。 但是、当 PG 状态变为低电平时、位于该引脚的 MOS 会将其拉低

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。 如果查询已解决、请关闭该线程。  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare