This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:降压配置 UCC28180 负载响应

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583924/ucc28180-buck-configuration-ucc28180-load-response

部件号: UCC28180

尊敬的 TI:

Im 目前使用 UCC28180 运行 1kHz 降压 PFC。 它在空载时与降压转换器一样工作、但我注意到在小负载 1A 下(负载在直流/直流转换器侧)会瞬间降低输出电压(请参阅图)。 您能帮助我说明一下、对于 UCC28180 这种降压配置、如何改善负载响应吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:
    UCC28180 是一款升压 PFC 控制器、对于降压 PFC、它可能无法正常工作。 从波形来看、补偿器似乎没有对瞬态负载做出足够快的反应。 您可以尝试增加补偿器带宽、但建议将带宽保持在线路频率的 1/5 左右、以获得更好的 THD。 如果增加补偿器的带宽、THD 将开始退化、输入电流形状将开始变形。
    谢谢
    Sanchayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanchayan Das:

    非常感谢您提供的信息。 在演示过程中、我会记下这一点。

    此致、

    存档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:
    我现在将结束这一步。 如果您有任何其他查询、请随时打开新主题。
    谢谢
    Sanchayan