This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548C26:加载力规格

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548C26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581535/tps548c26-loading-force-spec

器件型号: TPS548C26

尊敬的团队:

 

客户要在器件上增加散热器来将其冷却。

为防止损坏器件、请遵循负载力规格。  1、50 欧姆的热敏电阻。

请帮助提供 TPS548C26 的加载力规格。 非常感谢~

 

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike、  

    TI 建议将最多  10 牛顿 的力均匀分布在封装顶部并垂直于安装表面。  

    力分布不均匀或剪切力不垂直于封装安装表面可能会改变硅片上的内部机械应力并影响电气参数、或导致器件的机械或电气连接损坏。

    谢谢您、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Cable、

    在与客户进行检查后、10N 的限制远低于其他供应商的 MOSFET 规格、您能再次回顾一下力。 谢谢你。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike、

    我们没有关于零件上的载荷力的任何其他数据。 10n 是我们最推荐的。 任何其他长期力都可能导致硅片弯曲、从而导致零件性能/限制发生变化。 客户应验证其电路板上的加载力。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caleb:

    明白了、感谢您在这方面提供的帮助。

    此致、

    Mike