This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:询问与 TPS23754 上 GAT2 引脚的二极管连接

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583897/tps23754-inquiry-regarding-diode-connection-to-gat2-pin-on-tps23754

器件型号: TPS23754

您好、TI 专家

为什么二极管连接到数据表上 GAT2 引脚和 FET 的 Vgs 端子?

1.png

EVM 电路板的电路也用作二极管(位置:D1)。

www.ti.com/.../slvu304c.pdf

通常、FET 开关电路 (Vgs) 旨在通过施加齐纳二极管来保护器件。
我想问、即使将其更改为齐纳二极管、也不会有问题。

请检查。 谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    感谢您的联系。

    此 GAT2 适用于 PMOS 驱动器。 电容器 CL 用于在 M2 栅极上生成负电压、因此二极管阴极连接到 M2 电源。

    二极管为栅极提供了一条放电路径、从而防止栅极漂移超出范围。

    由于二极管用于对栅极放电、因此我仍建议您使用 EVM 中所示的快速恢复二极管。 快速恢复二极管会更好。

    此致、

    Zhining