This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD7138:用于 800V HVDC

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD7138, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580261/ucd7138-used-in-800v-hvdc

器件型号: UCD7138
主题中讨论的其他器件: UCD3138

尊敬的团队:

客户使用 800V HVDC LLC SR 中的 UCD7138 作为 SR 控制器。

他想知道这辆 800V 总线是否有更好的解决方案。 1000V Si FET 并不常见、并且 SiC FET 成本高昂。 提前感谢。

BRS、

Francis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    遗憾的是、这是 UCD7138 的限制。 UCD7138 要求阻断 VD FET 与>40V 的 Vout 总线配合使用。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我们是否有其他可用的解决方案?

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    您是否使用数字控制器(例如 UCD3138 或 C2x)? 如果没有、我会推荐使用模拟 SR 驱动器。 GaN FET 还具有集成驱动器、因此对于 800V 总线、您可以使用两个 650V 单个 GaN FET。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    客户使用 C2000 和 SiC FET。 目前我在这里尝试 DIN GaN、但有很长的历史... 不考虑模拟控制、它们需要数字控制来与初级侧 策略配对。

    那么这里有其他解决方案吗? 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 SR FET 还是阻断 FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我将就星期一作答。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    是否对上述问题进行了更新? 谢谢。

    还有一个问题:

    客户在 3ph LLC SR 侧使用 UCD7138、每个相位交错 120°、是否只能在 下桥臂中添加 UCD7138、而高桥臂使用下桥臂的 DTC 信息? 有任何见解和经验吗? 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:  

    遗憾的是、我的系统联系人在星期三之前不在办公室。 我会在他们回来后再讨论这个问题。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    遗憾的是、使用 UCD7138 需要在 VD 引脚上具有一个 HV 阻断 FET。 但是、您不需要使用 SiC FET。 正常的 1000V Si FET 可以使用、因为电流将处于低电平。  基于电压的控制 自然需要阻断 MOSFET、因为您 需要测量高压总线。

    另一个选项是基于电流的控制。 TI 没有任何基于电流的控制 SR 控制器、但您可以在 C2x MCU 中实现该算法。 您可以测量 FET 的 RDS、ON 或电流检测电阻两端的电流。 然后、根据电流是正电流还是负电流、您可以确定何时导通或关断。 我们没有任何这方面的参考设计、但它是一个选项。 国际整流器用于制作一个以这种方式类似操作的模拟 SR 控制器。 这种方法可能对噪声很敏感。

    请参阅以下内容进行比较:

    为您提供的一些问题和建议:

    • 是否使用 SiC FET 或 Si FET 来实现 800V SR? SiC FET 需要大量电流来驱动、因此 UCD7138 可能根本无法单独驱动 SiC FET
    • 您是否需要 DTC?
    • 您是否考虑过使用全桥整流而不是半桥整流? UCD7138 不能与 FB 一起使用、但在如此高的输出电压下、通常建议使用 FB。
    • 您的功率级别是多少?
    • 考虑查看 PMP233340UCD PMP23340C2k 参考设计。 它们是使用 UCD7138 的 1.3kW LLC 设计。

    此致、

    Jonathan Wong