This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:充电无法正常运行

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, BQ25750, BQ25756, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576254/bq25750-charging-not-working

器件型号: BQ25750
Thread 中讨论的其他器件: BQ25756、USB2ANY、 EV2400

工具/软件:

我使用具有 14V 输入和 12.6V 电池的充电 IC。
工作时、电流在 0mA 和 230mA 之间闪烁。 同时、REGN 引脚也闪烁。 汲取电流时、STAT1 指示灯也会闪烁、STAT2 LED 未亮起。PG LED 亮起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Subramanian、

    感谢您的研究。

    我对原理图有一些建议:

    • 输入和输出电容需要在电流检测电阻上进行平衡。 我们提供了一个更详细的常见问题解答。

    • 确保对 BTST 电阻器使用肖特基二极管

    • 您能给我发送一张更清晰的原理图图像吗? 这个版本很难阅读。

    • 电感器的器件型号是什么?

    • 如果 ICHG 和 ILIM_HIZ 引脚的电阻器大于 5kΩ、则需要一个 RC 滤波器。

    • 由于系统没有 ACFET、VAC 和 VSYS 是否已短接在一起?

    我有几个问题可以帮助调试电路:

    • 您可以尝试使用较低的电池电压充电吗?

    • 您可以读取 BQ25750 的寄存器吗?

    • 您是否可以获取 VOUT、VBAT、SW1 和 SW2 的示波器截图?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0116.BQ25750.pdf


    电感器器件型号 IHLP3232DZER100M11


    在测试 regn 短路时、我发生了针对 2 个 IC 的情况  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV_SUP I 具有外部给定的 5V 电流消耗为 1a、这是正常情况  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Subramanian、

    感谢您对此有耐心。 过去几天我一直在参加工作研讨会。

    要调试电路、您是否可以尝试使用 DCR 约为 10m Ω 的电感器?

    DRV_SUP 我有外部给定的 5V 电流消耗是 1a 是正常 

    这不是正常现象。 电路上是否存在任何可能导致此电流消耗的因素?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有物理短路、我已在欧姆模式下使用万用表检查、结果为 500 欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Subramanian、

    感谢您查看此内容。 是否在从 DRV_SUP 到 GND 之间进行测量?

    如果没有其他因素可以解释大功率消耗、则可能需要将 IC 替换为新的 IC。

    您能否读取 IC 的状态和标志寄存器?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是在 drv-sup 到 GND 之间进行测量

    我将尝试更换 IC、然后更新到 u

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 如果不同的电感器会改变 IC 行为、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    尊敬的 Ethan:

    我使用了旧批次 IC、因为不存在该问题、也不会进行充电。 我连接了用于您基准的电阻器。





    “{\“signature\":“:\“oneui-register-data\",“,\"data\"、\"data\":“:[[[\"idx\"“[[[\"idx\":“:0“0、\“id\":“:\“reg0x00_charge_voltage_limit\",“,\"value\"0x0010\"}、\"value\"0x0010\"}</s>“ ““

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Subramanian、

    您能详细说明一下“旧批量 IC “的含义吗?

    此外、您使用了什么程序来生成 BQ25756 寄存器? 您能否将该文件作为 txt 文件发送?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1070.reg.txt


    6 个月前,我买了 IC 与它的工作正常只有电流购买的 IC 出现问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Subramanian、

    我看到设置了 IBAT_OCP 标志。 这可能表示 SRN / SRP 引脚已损坏。

    您是否可以测量 SRN 和 SRP 电阻器? 这些电阻器是否仍测量 10Ω?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它显示为 22 欧姆

    e2e.ti.com/.../regs_5F00_bits.txt


    另外一个 batsrc 未连接会是问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Subramanian、

    SRN/SRP 电阻器的读数应为 10Ω 而非 22Ω。 我认为这些电阻器已损坏。 如果这些电阻器损坏、IC 也可能损坏。

    感谢您提供新信息。 我应该在新的寄存器文件中查找什么?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan Galloway:

    整个范围内的测量值 SRN–SRP 并进行观察 22Ω 当单独测量时、它显示在周围 10Ω
    我想了解由于没有在充电、IC 可能是如何损坏的。

    我还分享了用于验证的新电阻器详细信息。

    我注意到了这一点 BATSRC 未连接到 BQ。 您能否确认此连接是否为必填项?
    如果未连接、充电功能是否仍然工作?

    谢谢。此致、
    Subramanian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Subramanian、

    明白。 感谢您的澄清。 不过、如果 SRN/SRP 电阻器未损坏、IC 仍然可能会损坏。

    您可以 按照常见问题解答所示连接 BATSRC吗? 如果 BATSRC 断开连接、充电应该仍然有效。

    我认为新的 IC 被损坏是最有可能的答案。 损坏的 IC 通常具有较大的功耗、就像您之前看到的那样。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan Galloway:

    我放置了一个新的 IC、但 STAT1 STAT2 LED 指示灯交替闪烁—
    STAT1 开启、STAT2 关闭 、然后 STAT1 关闭、STAT2 开启 会连续工作一次。
    我没有确切的时间、但这种行为是反复发生的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Subramanian、

    您是否将电池或负载连接到输出端?

    充电器可能正在充电、达到终止、然后在输出电容器电压下降时进入再充电状态。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我加载了电池  

    工作时、0mA 和 230mA 之间的电流持续闪烁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、 Fsw 信号也会闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FB 电压分压器正确或在原理图中 Rtop 为 200k、Rbottom 为 27k 可以满足要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Subramanian、

    感谢您提供新信息。

    如果可能、您能否连接 EV2400 或 USB2ANY 以读取状态和标志寄存器?

    在 CE 引脚为高电平(禁用充电)的情况下、您是否可以测量 VAC、ACUV 和 SRN 上的电压?

    蓄电池是否具有可能断开蓄电池的保护电路?

    此致、
    Ethan Galloway