This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3100R017:PLECS 仿真模型

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3100R017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584137/lmg3100r017-plecs-simulation-model

器件型号: LMG3100R017

你(们)好

能否请您确认 TI 是否可以为 LMG3100R017 (126A) 集成式 GaN MOSFET 提供 PLECS 仿真模型?  

 
 
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongyoeb:

    感谢您关注 LMG3100R017 器件。 恐怕我们只能与那些与我们签订了 NDA 的行业分享这种模式。 一定可以考虑使用数据表中的 EQN 5 来给出开关损耗的保守估计。

    谢谢、

    Subhransu