This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:BQ27427 是否需要电压和电流校准?

Guru**** 2813095 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582980/bq27427-does-bq27427-require-voltage-and-current-calibration

器件型号: BQ27427
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

使用 BQ27427 时遇到以下问题:

BQ27427 是否需要电压和电流校准? 在 mA 级下、放电电流相对较小。

2.目前是否估计将部分电池充满电需要很长时间至 99%?

3、放电到 10%后有些零件突然断电的情况是什么?

我是否可以问它需要如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。 在此期间、请附上相关的.gg/.log/数据文件。  

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要、bq27427 不需要进行电流校准。 但是、早期编译中存在库仑计数器比例因子 CC_GAIN 的错误符号位、因此您必须将 CC_GAIN 第二个字节中的位 7 清零。   有关详细信息、请参阅联机查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问哪一批有这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道哪些批次存在此问题。 只需几个 I2C 写入命令即可轻松修复(bqStudio 会自动执行)。