This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638:时钟延展时间和超时检测

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584283/bq25638-clock-stretching-time-and-timeout-detect

器件型号: BQ25638

您好、

我想知道是否可以澄清该器件的时钟延展时间(如数据表的 7.5.1.3 中所述)? 此外、该器件是否具有 I2C 超时检测功能、如果有、是否有任何设置可控制该功能?

谢谢您、

Matthew Bavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、  

    请在下面查看我的评论。  

    -请允许我澄清, BQ25638 将永远不会执行时钟延展。 在讨论 I2C 接口时、您在数据表中引用的部分只是一般性地引用时钟延展。  

    -如果 I2C 事务花费的时间超过约 1.75 秒、BQ25638 将重置其 I2C 引擎。 该器件没有与 I2C 超时相关的用户可编程控制。  

    此致、

    Garrett